This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:TPS22965DSGR 是否替代 TPS22965TDSGRQ1?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186189/tps22965-tps22965dsgr-replace-to-tps22965tdsgrq1

器件型号:TPS22965

尊敬的 TI:

由于材料短缺、我能否用 TPS22965TDSGRQ1替换 TPS22965DSGR? 如果我的电流为3A、这可以是 P2P 吗?

此外、我想问 TPS22965 "T" DSGRQ1的代表吗? 或者、除了最大电流的差异外、两者之间是否存在任何其他差异?

BR、

Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delun、

    是的、它是 P2P、只要您的电流和下面显示的其他参数处于 TPS22965-Q1的规格范围内、就可以。

    非汽车版本的结温最大额定值为125C、而汽车版本为150C。

    HBM 模型高达4kV、CDM 高达1.5kV。

    对于汽车版本、偏置电压最小建议工作范围从非汽车版本中的2.5V 降至2V。

    对于非汽车应用、建议的最大电压范围高达5.7、而对于汽车应用、建议的最大电压范围为5.5。  

    此致、

    Kalin Burnside