This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:上升波形不是单调的(发现负斜率)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705367/tps40428-rising-waveform-is-not-monotonic-found-negative-slope

器件型号:TPS40428

您好!

我们将 TPS40428用于12V 至0.9V 直流/直流降压设计、并且我们发现 在启动期间(无负载和满载)、上升波形不是单调的(有负斜率)。

1)我已经尝试1)通过 PMBus 增加 ss 时间、2)在 VSNS 和 GSNS 引脚之间添加噪声旁路电容、但没有任何改进。

我还检查了 MOSFET 上的 TPS40428 Vdd、BP5、BP3和 Vdd、没有压降。

我想检查预偏置功能、但找不到寄存器。

我们需要您的支持来检查是否有任何寄存器可供我尽快解决此问题。

BR。

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们明天将答复您。

    此致。
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    这是已知行为。 当 TPS40428处于两相配置时、来自智能功率级的电流感应信号(IOUT)被施加到控制环路以实现电流共享。

    当软启动开始时、CSD95372B 需要几个开关周期、以使 IOUT 信号跟随电感器电流。 由于 IOUT 信号在前几个开关周期中不会很好地跟随电感器电流、因此会在 Vout 上引起小毛刺脉冲。

    由于毛刺发生在低输出电压条件下、在大多数情况下不应影响负载电路。 我建议保留干扰、因为如果干扰对负载电路正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难消除干扰、但如果您确实希望减少干扰、以下两种方法会有所帮助。

    在 CSn 和接地之间添加一个8.06k 电阻。
    2.在 ISH1和 ISH2之间添加一个5k -10k 电阻器。 这种方法对电流共享性能产生负面影响。 电阻值越大、对电流共享性能的影响越大。 我建议先尝试5k 欧姆。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的信息。 如果我们在启动期间仅启用第一相、然后再启用第二相、TPS40428是否支持此功能呢?

    标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    在两相配置下、控制器将同时打开和关闭两个通道。
    首先无法打开 CH1、然后再打开 CH2。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我在 ISH1和 ISH2之间将 ss 时间更改为0.6ms/8.06K、并获得更好的波形。

    副作用是过冲越高、ss 时间越短、轻负载时的电流共享误差为5%。

    我是否可以知道为什么在 ISH1/2之间添加 RES? 它是否会强制电流先经过一个相位以减少压降?

    标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    在 ISH1和 ISH2之间添加电阻器等效会降低电流共享增益、并降低 电流感应信号对环路的干扰影响。

    关于软启动结束时的过冲、它应该与软启动时间和控制环路相关。

    由于软启动时间短、控制环路应快速、否则可能会发生过冲。

    要解决过冲问题、您可以延长软启动时间、或调整控制环路以使其更快(增加交叉频率、增加补偿增益)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    感谢您的评论、在客户批准此上升波形后、我将微调控制环路。
    如果我们使用电流解决方案延长 ss 时间、我们会看到相同的毛刺脉冲。

    标准