This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843-SP:SEL 灵敏度

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843-SP, LM139AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184642/uc1843-sp-sel-sensitivity

器件型号:UC1843-SP
主题中讨论的其他器件: LM139AQML-SP

大家好、

我们几乎可以确定、但我们需要确认器件 UC1843-SP 和 LM139AQML-SP 是否由于其双极工艺而对 SEL (单粒子闩锁)敏感。 我还看到了一些参考文献、例如 UC1843B-SP 的单粒子效应测试报告 (我们假设 UC1843-SP 与同一器  件系列相同);这篇 E2E 帖子说 LM139AQML-SP 确实是意料之外的。  但要100%确定、您能否确认这一点、以便我们也可以向客户确认这一点? 您能否告知这些器件是否为非晶闸管结构?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jejomar、

    我可以确认这些器件是双极性工艺。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    感谢您的回答。 这是否也意味着我们可以向客户确认两个器件确实都没有 SEL?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jejomar、

    我会将语言保留为"我们可以确认这些器件是在双极工艺中制造的、而众所周知、双极器件本身就没有 SEL "

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    最后需要我们的客户进行澄清。 您能帮助我们检查这些器件是否为非晶闸管结构并提供建议吗?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jejomar、

    它们是基于 BJT 的设计。

    谢谢、
    Daniel