This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708936/tps63020

我正在使用降压/升压转换器
(TPS63020)、但当我 n´t 电阻器负载、没有负载、它有特定的输出电压、但加载后没有输出、我不知道出现此问题的原因。

我的设计的特性:

VIN = 2.5-5V

VOUT = 3.3V (IT 可以交替)

L = 1uH  

反馈电阻器300k 和(20k-120k)

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请检查是否连接了典型的30uF 最小输出电容器(还应考虑电容器的直流偏置损耗)。
    电阻器负载的值是多少?
    您可以分享原理图吗?
    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Regou、

    如果电感器/电容器产生噪声、则与开关频率相关。 在 PFM 模式下、开关频率随负载而变化。
    如果您将 PS/同步引脚拉至高电平、则可以避免这种情况。

    输出电流取决于负载。 如果器件未提供足够的电流、请交叉检查输入电流限制设置。

    此致、
    Julian