主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ35100、 BQ34Z100-G1、 EV2400
您好!
我最近收购了 bq34110以及 ev2400适配器、并运行 bqstudio (安装了最新版本和固件)进行交互。 阅读与 bq34110相关的文档(特别是技术参考手册和"使用 I2C 通信与电量监测计的 bq34110、bq35100和 bq34z100-G1串行器/解串器配合使用")后、我开始执行一些 I2C 通信、以便练习读取和写入电路板上的各个字段。 但是、在开始使用数据闪存时、我开始遇到一些问题。 我可以正常读取数据闪存、但我无法写入数据闪存存储器、尽管执行了以下分步说明文件。 我检查了电路板是否处于完全访问模式(它是)、并且我的电压稳定在3V (高于闪存更新正常电压的2.8V 最小值)。 附件是我尝试写入其中一个存储器地址的日志的屏幕截图、但没有结果。
尝试写入制造商信息块 A06 (尝试写入22、当前值为00)