This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060EVM-199:同步多输出电压的建议

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060EVM-199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709035/tps43060evm-199-suggestions-for-simultaneous-multiple-output-voltages

器件型号:TPS43060EVM-199

我需要一个能够提供恒定40VDC 的直流升压转换器电源、但会在32VDC 下进行脉冲信号传输。  换言之、该电路将以40VDC 的额定电压运行-但当控制器需要向下游发送信号时、电压将向下波动至32VDC。

最长脉冲持续时间为1ms、介于0.5ms 之间。 通常是较短的脉冲。

TPS43060EVM-199看起来是我的应用的理想选择-针对40VDC 进行了预配置、它似乎只是将电路板的 R8更改为277k 即可为我提供32VDC。  因此、理论上、我可以使用其中两个并联、一个配置为32VDC、通过二极管连接到电路、另一个配置为40VDC、再次连接二极管和 FET。  因此、根据我的脉冲需要使用40VDC 或32VDC。

问题-是否有成本更低或"更好"的方法?  是否有方法从单个升压转换器获取两个电压(也许不是该模型)?  我不知道线性稳压器是否能够以足够快的速度将40VDC 降压到32VDC、以实现所需的脉冲效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    转换器的输出电压取决于其反馈分压器 R8、R9、因此我们可以使用不同的分压器获得不同的电压。 使用两个并联的电阻器替换 R9。 当两个电阻器对地短路时、转换器输出40V、当只有一个电阻器对地短路时、另一个电阻器悬空、转换器输出32V。