This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:关于软启动和突发模式阈值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708747/ucc256302-about-soft-start-and-burst-mode-threshold

器件型号:UCC256302

 你好。

我对 UCC 256302有疑问。
我对以下两点有疑问。
①关于软启动
② μ s 关于突发模式阈值

随附文档中介绍了详细内容。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../UCC256302burst.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC256302。 是的、LL/SS 引脚电压的突变是软启动周期的结束。 FB 电压波形看起来也很合理。

    如果反馈振荡在突发阈值上下、您将看到类似突发的行为。 您能否在没有 C1和 R2的情况下进行测试并与我分享反馈波形?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    本-桑

    我还有其他有关 UCC256302的问题。

    ③Insert 一个与 LL/SS 端子的软启动电容串联的电阻器。 这限制了启动时的最大振荡频率。
    但是、如果连接了特定的电阻值或更多电阻值、LL/SS 端子的电压会产生大约3.5MHz 的振动
    。 (330 Ω:无振动、1 kΩ:有振动)
    此振荡的发生将在软启动完成后正常运行时发生(软启动期间无振动)。
    电阻值越大、振动越大。
    为什么会发生这种振荡?
    请告诉我原因。

    有关详细信息、请参阅随附的文档。

    由于 ZCS 触发会导致启动时的运行不稳定、因此我们希望限制软启动时的最大振荡频率。

    您现在要添加的电阻值是几十 kΩ 的电阻值。

    e2e.ti.com/.../UCC256302_2D00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    在 LL/SS 引脚和软启动电容器之间插入一个大电阻会导致 LL/SS 引脚电压振荡。 我建议调节 VCR 电容以限制最大开关频率。 增大电容将降低启动期间的最大开关频率。UCC25630x 实用设计指南的第2部分提供了有关软启动开关频率调优的更多详细信息:

    此致、

    本·洛夫