This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:峰值电流最大值

Guru**** 2525670 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182874/ucc21520-peak-current-maximum-value

器件型号:UCC21520

尊敬的专家:

我的客户正在考虑更改 UCC21520并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

UCC21520峰值输出拉电流/灌电流来自数据表第8页的输出


峰值输出源电流4Atyp
峰值输出灌电流6Atyp

(1)我知道该电流值被描述为栅极驱动器的峰值电流额定值、 它是否正确?

如果是、请告知我们峰值拉电流/灌电流的最大值。  

(2)在 UCC21520中、是否有限制这些峰值电流的功能? 。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

    新年快乐! 我们的一位专家将在节假日后回到办公室并回答您的问题。 谢谢!  

    最棒的  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您的耐心!

    要回答问题:

    [引用 userid="119143" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182874/ucc21520-peak-current-maximum-value "](1)我了解到该电流值被描述为栅极驱动器的峰值电流额定值、 它是否正确?[/quot]

    我认为、与我在短篇文章 https://www.ti.com/lit/an/slla387a/slla387a.pdf 中所能做的相比、此应用手册在回答此问题方面做得更好

    总而言之、正确、额定电流是 在指定条件下测试期间测得的峰值。

    实际值在很大程度上取决于外部栅极电阻、甚至电源开关的 Elad 电阻。

    [引用 userid="119143" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182874/ucc21520-peak-current-maximum-value "](2)在 UCC21520中、是否有限制这些峰值电流的功能? .[/报价]

    该驱动器没有限制此峰值电流的内部功能。 如果需要限制峰值电流、则应使用外部栅极电阻器、使(VDD-VSS)/Rgate <应用中允许的最大电流。 有关 更详细的公式、请参阅上面链接的应用手册。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮、否则请告知我们如何提供进一步帮助。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    我还有一个问题、请您提供建议。

    关于 峰值输出拉电流(4A)和 峰值输出灌电流(6A)、仅为额定典型值。

    请告诉我们最大值/最小值吗?

    我们预计+/-20%或+/-30%的偏差是多少?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schinichi、

    在实际的客户应用中、峰值驱动强度通常由栅极电阻控制。 例如、如果将12V 的 VDD 与4欧姆 的总栅极电阻配合使用 、则峰值电流将限制为大约3A、但如果总栅极电阻为6欧姆、则峰值电流将仅为大约2A。

    这意味着器件自身的峰值输出电流变化相对较小、影响很小。 这种情况尤其如此、因为客户场景可能与数据表的测试条件不匹配:

    您知道为什么需要此信息吗?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢你的答复。

    我与客户分享了您的建议、他们 理解了。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一