This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569APDRL -效率计算

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708748/tlv62569-tlv62569apdrl---efficiency-calculation

器件型号:TLV62569

您好!

我目前正在研究"计算同步降压直流/直流转换器 TLV62569APDRL 的效率"。

以下是设计参数:

输入电压、Vin = 3.6V DC

输出电压、Vout = 3.3V DC

输出电流、Iout = 200mA

请提供以下详细信息,为了计算“开关损耗”,我无法在数据表中获得这些值。

(参考:TI 应用手册:SNVA237A–2007年9月–2013年4月修订)

tswHS_RISE         -高侧 MOSFET 上升时间(栅极电压从其阈值上升到平台间隔结束所需的时间)

2 .tswHS_FALL          -高侧 MOSFET 下降时间(栅极电压从平坦时间间隔开始下降到阈值所需的时间)

 


谢谢、此致、

Durgesh Sabnekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durgesh:

    感谢您的发帖、我们将在周一前回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Durgesh:

    没有可供发布的参数、尽管应用手册描述了一个复杂的方程式、但 IC 模型更复杂。
    开关损耗已在 Webench 中建模、我建议您使用 Webench 建模进行计算。

    我建议根据您的应用条件对其进行仿真、并使用 IC 损耗"IC PD"和 BOM 计算您特定应用的效率。