This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 修改 JEITA 温度区

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705518/modify-jeita-temperature-zone

您好!

TI 是否有可修改 JEITA 温度区的充电器? 例如、0C、10C、45C、60C 更改为5C、15C、40C、55C。 拓扑可以是线性、降压和闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Che Yi、

    您需要的具体温度曲线是什么? 您可以使用 NTC 值5C 和55C 重新计算偏置网络、然后计算两个中点的对应温度、并找出是否适合您的应用。

    从线性充电器到闪存充电器、您有哪些应用可以使用?

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    这是一个容量为400mAh 的小型电池。 我们希望在温度下获得比充电 V&V 更高的裕度 我将向我的客户提供此信息、谢谢。