This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070EVM:UCC28070EVM

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183854/ucc28070evm-ucc28070evm

器件型号:UCC28070EVM
主题中讨论的其他器件:UCC28070

大家好。

UCC28070瞬态模型中的 IRIPA、IRIPB 和 F_kHz 引脚代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您查询 UCC28070。

    IRIPA、IRIPB、F_kHz 是添加到 UCC28070平均值模型的附加引脚。  f_kHz 引脚生成 开关频率值。 该值作为 BOOST_AVG 模块的输入进行一些内部计算。 BOOST_AVG 模块包含升压输出级的平均模型实现。 同样、BOOST_AVG 模块   通过   UCC28070中使用的 IRIPX 引脚生成峰间电感器电流纹波(IRIPA/IRIPB)值。

    对于运行仿真、这些引脚不能保持未连接状态。 我会请求您始终将 UCC28070的 F_kHz 引脚连接到 BOOST_AVG 模块的 K_kHz 引脚。 IRIPA/IRIPB 也需要相同的连接。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何文档可用于了解在 Web 平台中执行的仿真设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aradhya、

    没有用于进行仿真的文档。 请随意下载 TINA 模型、并参阅以下应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slua479b/slua479b.pdf?ts=1672737663435&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28070 以了解组件选择。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您提供设计文档。 在第4页中、公式7后面的语句表示升压电感器值从140uH 摆动到350uH。 是由于负载变化而产生的摆幅。 如果是、您可以帮助我了解输出功率变化的范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aradhya、

    这不是由于负载变化所致。

    大多数磁感值随直流电流而变化。  在大多数情况下、它们会改变2:1甚至3:1、这取决于磁性元件制造商。  因此达到平均值。 该值用于电流环路补偿。 PFC 将输出电压调节为390V、输出功率变化可以从空载到满载、具体取决于负载电阻。 电感器的变化只会改变电感器电流纹波。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    您能不能帮助我了解为提高抗噪性能而添加到电流信号的 PWM 斜坡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aradhya、

    请参阅以下讨论此优势的主题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694638/ucc28070-questions-regarding-ucc28070-cs-pin-dc-offset-and-pwm-ramp?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28070%252525252525252520AND%252525252525252520PWM%252525252525252520ramp#

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,哈里什  

    非常感谢您先前的回答。 下面列出了几个问题。 请帮助我理解。  

    在文档"UCC28070 300W 交错式 PFC 前置稳压器设计审查"(第7页)中、我不能遵循"系数0.9乘以电流感应信号为10% PWM 斜坡留出空间、该斜坡用于使该设计在较轻负载下更抗噪。" 即使我在您提供的链接中没有得到正确的答案?

    其次、变压器的初级侧没有复位电路。 器件关断时、是否不会在初级绕组上产生巨大的电压尖峰?

    第三、要在短时间内复位变压器、复位电阻器应尽可能低。 但方程式(26)表明情况并非如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aradhya、

    请在下面查找我的回复:

    首先、您需要查询抗噪器件、当输入电压在交流线路过零时降至极低值时、电感器电流将随升压 MOSFET 的输出电容振铃。 振铃的作用是在升压 MOSFET 导通时间开始时使电流波形的起始点低于零。 由于电流从负值开始、CS 变压器电路将不会感测该部分电流、因为它仅对升压 FET 中从漏极流向源极的电流进行整流、正方向电流高于0。 添加了一个小直流偏置、以确保电流感测信号始终高于0、以便 CS 变压器电路感测电流的真实值。  在升压 MOSFET 导通期间、可向 CS 信号添加斜坡信号、旨在增大电流感应信号幅度、从而在轻负载时提供更大的信噪比。

    2.请参阅数据表的32、33、34页、了解推荐的复位电路类型。 您也可以在以下帖子中参考第6/7次响应、该响应说明了 CT 重置过程。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/381922/ucc28950-resistor-of-reset-the-current-sense-transformer-ct

    3.为了正确复位磁芯:

    von * D (max)= Vreset *(1-Dmax)

    Vreset = Von *D (max)/(1-Dmax)

    因此、在最大占空比下、整流器二极管两端的电压会非常大、因此二极管的额定值需要满足此要求。

    应用手册建议复位电阻器和负载电阻器之间采用100:1的比率、以便将反向电压限制为 变压器正向偏置电压的100倍。 这应在最大占空比 D = 0.99时发生

    请使用上述建议。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我仍然可以找到有关如何复位变压器初级侧的问题的答案。  

    此外、当开关关闭时、初级电流突然变为零。 为什么它会尝试保持语句"如果电流互感器的输出端没有电阻器、则会在初级电流尝试保持等于 Ipri/N 的次级电流时产生非常大的电压"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aradhya、

    我不确定提交人的意图、但他可能是指 avg。 电流。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aradhya、

    除了数据表中讨论的方法外、您能否查看以下 CT 重置方法链接:

    https://www.ti.com/lit/an/slua174/slua174.pdf?ts=1673410759022&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=Self%20reset%20of%20the%20current,period%20of%20time%20for%20reset。

    https://www.napier.ac.uk/~/media/worktribe/output-231430/mcneillpdf.pdf

    如前所述、上述所有器件都具有复位电路。

    如果您可以共享您提到的主复位电路的原理图/方框图、将会有所帮助。

    此致、

    Harish