This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:EN 开路条件下的 EN 引脚电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708236/tps2420-about-en-pin-voltage-in-en-open-condition

器件型号:TPS2420

您好!

您能不能告诉我 TPS2420 EN 引脚电压。
当 EN 引脚断开时、请告诉我该引脚的电压电平。

例如、
当输入电压为14V 时、计算值如下。
我的理解是否正确?
VEN = 18M/(10M+18M)*14V



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    正确。 但电压通过内部7V 齐纳二极管钳位到接地端。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。

    让我再问一件事。
    ”但电压被内部7V 齐纳二极管钳位到接地端。

    然而、/EN 引脚的建议工作电压为5V (绝对最大值为6V)。
    客户是否应打开/EN 引脚?
    请解释/EN 开路时建议的工作电压的概念。

    此致、
    Yusuke /日本地区


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    /EN 可保持断开状态。
    内部齐纳二极管与温度相关、在较低温度下可降至6V。 为了避免用/EN 引脚上施加的外部电压偏置该齐纳二极管、将绝对最大电压限制为6V。

    此致、
    Rakesh