This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:最小栅极电容

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910, TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708429/tps25910-gate-capacitance-minimum

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件: TPS24751

负载开关组、

我们的客户正在使用具有电阻和电感负载的 TPS25910。 他们看到、它在开启期间经常达到功率限制、有时多次后退、并且开通时间不可预测。

我正在考虑,如果能够加快开通时间,那么 Vout 会在电流之前上升,从而避免功率限制,这一点会有帮助。 它们目前在1nF 时使用 Cext (GATE)进行测试。 数据表显示了最小外部电容器、ROC 中的 GATE 为1nF。 数据表的其他部分意味着外部电容器是可选的。 是否可以移除该电容器以缩短开通时间?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    TPS25910器件具有5W (典型值)的恒定功率限制。 因此、它应该能够在启动时仅提供5W /(Vin-Vout)电流、并随着 Vout 逐渐增大。
    启动时的负载是多少? 电感负载->它是风扇负载吗?
    因此、栅极上的最小外部电容器并不重要。 请在登机口检查1nF。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、负载是风扇。

    是的、它会在启动期间限制功率、但问题是在某些情况下、栅极明显后退。  由于电流滞后、这大大降低了 Vout、并且由于 Vout 上的电容很小、周期开始一遍。

    您还有其他建议吗?  是否有任何关于在 Vout 上添加一些大容量电容的想法?

    谢谢、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    TPS259241和 TPS24751器件适用于风扇负载。 我们提供了涵盖此用例的应用手册。 请访问 www.ti.com/.../slva683a.pdf
    TPS25910的内部固定功率限制功能不提供用于风扇负载的灵活性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Rakesh。 这很有帮助。

    在这种情况下、电源不受电流限制。 唯一的挑战是负载开关达到功率限制。 移除 Cgate 会有所帮助、可能是最终解决方案。

    我需要通过电子邮件向您发送一些信息。 感谢论坛上的帮助。

    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    谢谢! 将通过电子邮件跟进。

    此致、
    Rakesh