问题: 温度为-30℃,我们打开装置电源、TPS62065的输出电压异常、波形和电路如下:
电路:

异常时的波形:
粉色是输出(3.3V)
黄色表示输入(5V)
蓝色是 TPS62065的使能信号

请检查 并帮助分析输出电压高达4.92V 以及输出接缝 不稳定的原因。
我们已检查相 补角,结果正常。
并且缺陷率较低、但4.92V 的电压可能会使器件降压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题是否仅在-30C 时出现? 在室温下工作正常吗?
->我们只在-30°C 时发现问题,缺陷率很低,所以我不知道在其他温度下它是否正常。
是否有一些会触发该问题的负载瞬态事件?
->负载设备是 MCU 和 TP IC,电流变化不大。
但输入5V 具有电压变化。 您可以看到波形。
在 PFM 模式下以连接到 GND 的模式运行时、您是否也会看到此问题?
->不、我们只在 PWM 模式下检查它。
您也可以分享转换器的布局吗?
->下图,
您提到缺陷率很低。 经过测试的转换器中有多少百分比显示了这种情况?
->我们质量部门首先检查缺陷率是否为1/5 (通电/断电)。
但当我们要检查波形时,我们发现缺陷率很低,每天大约1次。

如果您有任何疑问,请告诉我。
尊敬的 Lin:
在布局中、FB GND 应连接到 AGND、而不是 GND 平面/电源板。 如果 FB GND 连接到电源板而不是 AGND、则反馈环路中的开关可能会产生更多 GND 噪声。 反馈环路中的 GND 噪声可能是您在 VOUT 中看到这种过冲的原因。
请查看数据表的第11.1和11.2节。

您是否可以尝试进行一些手动电路板修改来测试这一点-切断 R4007与 GND 平面的连接、并使用导线将其连接到 AGND 引脚?
您能否告诉我该项目的终端设备是什么?
此致、
瓦伦
您是否可以尝试进行一些手动电路板修改来测试这一点-切断 R4007与 GND 平面的连接、并使用导线将其连接到 AGND 引脚?
您能否告诉我该项目的终端设备是什么?
[/报价]您意味着 VIN-5V 的噪声可能会通过 GND 影响 FB、
最佳布局是设置 R4007,首先连接到 AGND (PIN3),然后连接 到散热垫,对吧?
如下图所示: 您能否共享 EVB 硼的布局(包括顶层和底层)

该项目是本田的导航单元
尊敬的 Lin:
如果 R4007以 PGND 而不是 AGND 为基准、则会有更多的开关噪声(由于输入环路中的不连续电流)耦合到反馈环路中。
正确的布局是将 R4007连接到 AGND (PIN3)。 然后在散热焊盘上连接 PGND 和 AGND。
您可以在此文件夹 https://www.ti.com/tool/TPS62065-67EVM-347中找到 EVM 布局。
此致、
瓦伦
尊敬的 Lin:
在示波器屏幕截图中、'FB'信号形状与'P_3.3V'信号的形状不对应。 这两个信号的形状应与 FB 的'P_3.3V' 信号的分频版本相同。 可能是 VIN 探针的 GND 噪声耦合到 FB 探针上。 您能否断开 VIN 探头并进行检查? 要检查 FB 环路的 GND 噪声、最好使用差分探头在 AGND 器件引脚和 FB GND 之间进行测量。

此致、
瓦伦
尊敬的 Lin:
输入电容器与器件 VIN 和 GND 引脚之间的走线具有不连续电流、这可能导致输入电容器 GND 反弹。 当您测量 VIN 信号耦合到 FB 探针时、该 GND 有可能会反弹。 您可以看到、VIN 和 FB 在每个开关周期中下降/上升的幅度相同。 这就是为什么我要求在 VIN 探针断开的情况下再次检查它的原因。 您还应使用布局图中的'FB_GND'点作为连接 FB 探针 GND 连接器的点。

IC 中的 FB 信号只是误差放大器的输入引脚。 它纯粹是一个馈送到 IC 的外部信号、IC 中没有任何东西会改变 IC 的形状。 如果您看一下原理图、FB 电压是使用电阻器 R4004、R4006和 R4007分压的 VOUT 版本。 理想情况下、它的形状应与 VOUT 相同。 观察示波器屏幕截图、它看起来是 VOUT 形状加上 VIN 噪声的总和。

在 IC 内部、误差放大器将外部 FB 信号与内部基准信号 VREF 进行比较。 VREF 的内部 GND 基准为 AGND。 但是、如果在外部 FB 以 IC 的 PGND 而不是 AGND 引脚为基准、则 FB 信号中可能会有更多噪声。 这可能会导致器件出现意外的开关和稳压行为。

此致、
瓦伦