This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:使用 VSYS 为我们的 MCU 供电?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708510/bq25120-using-vsys-to-power-our-mcu

器件型号:BQ25120

我一直在读、BQ25120A 的数据表上说 VSYS 应该用于为 MCU/SYSTEM 供电?  但是、它还说它仅用于调试、不应用于最终系统、这对我来说毫无意义?  如果不能在最终设计中使用、为什么原理图中会说它用于 MCU?

我们的计划是使用经稳压的1.8V 电压为我们的 MCU/BLE 芯片供电、该芯片需要1.1-3.3V 电压、但具有低功耗设置、其中可提供稳定的1.8V 电压。  当我们将 USB 电缆插入 EVA 板以及 BAT 电压时、VSYS 读数为1.8V、但一旦我们移除 USB 电缆、电压就会消失。  是不是因为 VSYS 实际上不用于为 MCU 供电、而且一旦移除 USB 电缆充电、VSYS 将不会提供1.8V 电压、因为 IC 不会通电?

是否可以使用 LS/LDO 输出(如果它是输出?) 我们的 MCU/BLE 芯片的电源电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    仅 EN_SYS_OUT 位不应用于禁用直流/直流转换器。 BQ25120的内部电路通过 VSYS 供电、应保持开启状态。  

    现在、在电压逐渐消失的情况下、您能否提供 VIN、VBAT、VPMID 和 VSYS 的示波器捕获? 只要您有有效的电池(VBAT > VBATUVLO)或有效的 VIN、您就不会写入运输模式启用位或意外禁用 VSYS、VSYS 就会打开。  

    此致、

    gautham