This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池仿真器电路图消耗高电流

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708840/battery-simulator-circuit-drawing-drawing-high-current

您好!

我 在电池仿真器上找到了一篇来自互联网的文章。 本文的名称是"构建您自己的电池仿真器"。  这是 TI 的一篇文章、文档编号 为 SLVA618–2013年10月。 我已附加此文件。我构建了一个这样的电路、它似乎正常工作。 但是、我看到了一些奇怪的东西。 因此、我想知道我是否在试验电路板中犯了错误。  

问题是-12V 电源轨。 我使用充电器为该电池仿真器充电、电流约为600mA。 我看到-12V 的电源电流大约为1.2A。 12V 电压消耗的电流非常小。 我没想到会看到如此高的电流。 我多次检查以确保电路接线正确。  

有人构建了该电路吗?

谢谢

Andye2e.ti.com/.../slva618.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我在最初输入问题时出错。 当我以600mA 的电流为电池仿真器充电时、-12V 电源电流也是600mA、而不是1.2A。 顺便说一下、是否有方法编辑我的原始帖子?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    如果您有任何其他问题、您可以在下面发布原始帖子的编辑版本。