This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1读取 unseal 和 FullAccess Key 并对其进行更改

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706663/bq78350-r1-bq78350-r1-reading-unseal-and-fullaccess-key-and-changing-them

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76940、BQSTUDIO

我已经使用 Bq78350-R1和 Bq76940设计了电池管理系统、并对其数据存储器进行了编程。 现在、我要读取 unseal 和 fulleccess 密钥、并更改它们以密封我的设备。 我多次阅读 bq78350-R1数据表中有关此主题的相关页面。 ı T Ü V 在 Bq20Z655等电池管理 IC 的密封方面有经验、但我无法理解数据表中有关 IC 密封的说明。 (我正在使用 Battery Management Studio)

您能解释一下如何逐步更改解封键吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、
    密钥的工作原理通常相同、bqStudio 是一个不同的接口、可为您执行一些处理。 要使用技术参考手册第17.2节中显示的 block 命令和已更正的17.2.31示例、使用 bqStudio 更改 unseal 密钥:

    使用 bqStudio 高级通信 SMB 工具:
    1.设置块写入44和数据35 00 23 01 67 45 AB 89 EF CD
    2.密封组件
    3.已将 unseal 命令发送给
    unseal 命令按钮、输入:67452301
    或者在 Advanced Comm SMB 选项卡中、将 Word 写入命令00、4秒内写入2个字:2301、然后写入6745
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    我按照您的说明操作,但当我设置块写入44和数据35 00 23 01 67 45 AB 89 EF CD 时,收到“写入块:无法从设备确认”消息
    即使如此、我是否会发送"密封电池组"指令? 我还有其他问题吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、
    如果通信不可靠、我不会发送"密封"指令、因为密钥可能未知。 当然、如果之前已密封、监测计将在重置时密封、因此需要在密封的电池组上重新上电之前成功写入钥匙、否则您可能不知道钥匙。 在完全访问模式下,您可以写入和读取密钥。 密封时、您必须知道钥匙。
    在快速测试中、器件即使密封也能成功通信、并且拒绝了钥匙。
    您可能需要关闭仪表板刷新。 我没有看到这会导致块写入出现问题、但通信越少可能有所帮助。 还要确保监控器部件的输入是稳定的、并且与监测计的 I2C 通信是正常的。 如果监测计在使用间歇性 I2C 时变得繁忙、它可能会使 SMBus 失效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我在另一台计算机上尝试了相同的说明、然后我可以用自己的钥匙密封设备。