您好!
我们根据 BQ24650RVAR 参考设计设计设计了我们的电路。 我已连接我的充电电路设计。 我已将 TERM_EN 引脚拉至接地、以便太阳能电源在太阳能输入可用时继续作为负载的降压转换器运行、该负载大约为150mA@12V、以避免在阳光可用时出现任何电池放电。 我们使用铅酸电池(2.5AH)。 我附加了太阳能电池板的规格。 我们发现、当电池电压达到约11.5V 时、电池电压会急剧放电、从而在极短的间隔(小于30分钟)内放电高达4-5V。 它进入深度放电。 有时、即使存在阳光、电池也会因电池充电器不提供电流而放电。 在此期间、充电器进入故障状态。 我们可以看到 STAT1和 STAT2引脚都变得高电平(LED 熄灭)。
最初、我们认为太阳能电池板(10W)可能存在问题、即提供的电流可能不足以用于电池充电和120mA 左右的负载。 因此、我们使用更高容量(18W)的太阳能电池板进行了测试、我附加了相关规格。 我们观察到、一旦充电器进入故障状态、它将保持在故障状态、并且在充电器被电源复位之前不会克服。 在电源复位后、它重新为电池和负载提供电流。
我们已在5个单元上对其进行了测试、并且所有单元都表现出类似的行为。
- 我想知道该充电器的故障状态是什么、以及充电器如何从故障状态中恢复。
- 在什么情况下、充电器可以进入故障状态。
- 在什么情况下、它可能会从故障状态中退出。
此致
库马尔