This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:通过 GUI 进行 I2C 通信失败

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, MSP430F5529, LP5012, LP55231, LP5569, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183171/lp5012evm-i2c-communication-was-failed-through-gui

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYMSP430F5529LP5012LP55231LP5569LP5813

专家您好!

我曾看到过 I2C 通信无法通过各种 e2e 线程进行的问题。

我想这个问题没有得到解决。

我们的客户现在有问题。

更新 USB2ANY 后、我下载了 TI 站点支持的 GUI 并运行它。

连接工作正常。 但 I2C 通信无法正常工作。

所有写入、读取失败。

您能否检查此问题并尽快告知我解决方案?

请帮帮我们。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、对于后一个回复、 您能否帮助尝试先删除 GUI、然后再安装新 GUI?
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/885775/3282196#3282196?jktype=e2e

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的反馈。

    我有两个问题。

    您能告诉我每项查询吗?

    1个:  

    您的链接是否与 TI.com 的 GUI 相同?

    如果我同时下载了这两个文件、则文件名相同。

    有什么区别?

    二:  

    您能否发送相关寄存器的参考代码或 LED 调光设置程序?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    我想您已经下载了正确版本的 GUI,、您能否为我提供 EVM?的 junmper 配置

    我们有基于 MSP430F5529的示例代码, 您是否有 MSP430 Launchpad 来使用代码?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我想您在错误的主题中回答了我、我将在这里为您提供基本寄存器配置指导。

    1) 1)从 evice_CONFIG0寄存器启用芯片。

    2)在 DEVICE_CONFIG1寄存器中选择 max_Current_选项(25.5/35mA)

    3)配置 LED_CONFIG0、Bank_Brightness 和 Bank_A/B/C/color 寄存器(如果需要组控制)、如果不需要此功能、则默认值为0 (禁用组控制)。

    4)如果对所有 LED 使用单独的控制、则需要配置 与要控制的 LEDx_brightness 寄存器(默认 FFh)和 OUTx_color (默认00h)相关的 LEDx、您应该提到亮度控制是针对1 RGB (3个 LED 点)、颜色控制是针对每个 LED 点。

    配置完成后、器件应正常运行。

    但斯克!

    Ives。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的友好支持。

    在不连续更改 LEDx_brightness 寄存器的情况下设置特定寄存器时、是否有自动调节亮度的功能?

    如果没有、是否有用于自动调节亮度的器件、I2C 接口?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于 LP5012、该器件没有自动动画功能。

    如果自动功能对您的应用很重要、我建议您使用 LP5569和 LP55231、它们都具有自动动画引擎和9通道。

    如果您可以等待我们的新器件 LP5813、它将是您的最佳解决方案。

    LP5813基于 时分多路复用(TCM)拓扑、只需4个输出通道即可驱动12个 LED。最重要的是、它具有非常强大的动画引擎、可让您单独为每个 LED 点实现非常复杂的自动动画。

    我将附上下面的简化版原理图。 最重要的是、它将在2012年第4季度发布 RTM。

    谢谢!

    此致、

    Ives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

     对于 LP5569和 LP55231、哪个寄存器用于自动调光?

    如前所述、如果我设置相关寄存器、调光是否会从0%(off)调整为100%、然后从100%调整为0%?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP5569和 LP55231 使用大量指令来实现复杂的自动动画模式、这些器件具有用于存储指令的程序存储器以及一些相关寄存器来控制引擎运行/停止。

    呼吸效果很容易与 LP55231搭配使用。有关详细信息、您可以按照以下主题操作:

    (+) LP55231:LP55231:引擎未触发-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢!

    Ives。