This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:低温下 IPRECHG 变化

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708649/bq25898-iprechg-change-in-low-temperature

器件型号:BQ25898

BQ25898遵循 JEITA 曲线、并按  不同温度更改充电电流。

例如、在数据表中、第11页、V (T2)、T2 (10°C)阈值、 在此温度以下充电回 ICHG/2 (REG04[6:0])和 VREG (REG06[7:2])。

问题是:更改是否也适用于 IPRECHG?

假设 IPRECHG 设置为256mA、在10°C 时 REG07[0]=1时电流是否为50mA

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件仅在冷却时降低快速充电电流。 谢谢!