This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150-Q1:7V 升压设计

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150-Q1, LM3478, TPS61222, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707377/lm5150-q1-7v-boost-design

器件型号:LM5150-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3478TPS61222TPS61088

升压设计、Vin=1.5V、Vout =7V、Iout=1A、  lm5150-Q1能否用于此设计? 我已经使用 WEBENCH 设计了 SCH、但 Vin 需要5V、为什么?  您能为我推荐合适的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是真的。 LM5150专为启停和紧急呼叫应用而设计、不应用作常规升压控制器。

    是的、升压输出端需要5V 电压、因此如果二极管压降为0.7V、则输入应为5.7V。

    输入电压为1.5V 时、没有器件可以直接支持7V@1A 负载。 您可以考虑一个双芯片解决方案、一个像 TPS61222这样的小型升压转换器从1.5V 输入产生5V 电压并为 LM3478的 VIN 引脚馈电、因此它有足够的偏置电源来驱动 MOSFET、 并使用 LM3478来实现从1.5V 升压到7V 的升压。 请注意、在这种情况下、1.5V 输入不应连接到 LM3478 VIN 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 PCB 上有 ADC/DC、可为 MCU (<10mA)提供3.3V/30mA、我是否可以将其用作主 DCDC (TPS61088)的启动电源、以实现7V@1A 解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能不会、因为 LM5150要求 VOUT 至少为5V 才能启动。 您的3.3V 电压不足以让 LM5150启动。 此外、TPS61088可直接以3.3V 电压启动。