This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015S:热插拔

Guru**** 2382360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185504/lmr36015s-hot-plug

器件型号:LMR36015S

你(们)好  

客户有一个问题、他们正在测试热插拔、

电压将超过60V,并将 LMR36015S 烧坏

您是否需要建议添加热插拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth、

    通常、我们将添加一个 RC 缓冲器 、以降低热插拔期间的电压尖峰以及您提到的热插拔。   如果需要进行更多审查、您可以在此处分享您的 SCH。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena

    SCH。

    请分享您的经验以帮助解决此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR36015S Vin 绝对最大值为66V、可以 确认 热插拔测试期间的峰值电压  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个示例、您可以参考。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena

    在实验过程中、确认峰值电压将超过66V 并导致烧毁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将电压限制在66V 以内、RC 缓冲器有助于改善并防止损坏。