This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340EVM-148:获取负输出

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS55340EVM-148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708806/tps55340evm-148-obtain-negative-output

器件型号:TPS55340EVM-148
主题中讨论的其他器件:TPS55340

您好!

我正在考虑使用 TPS55340实现24V 输入至-4.2V/3A 连续输出转换器。

TPS55340EVM-148 (隔离型反激式)已在24V 输入至+5V/2.5A 连续输出下进行了测试。

为了获得负输出、我正在考虑将次级接地视为 VOUT 并将"原始"VOUT 连接到初级接地(在我的应用中需要)。
是否有人发现执行此操作有任何问题(功能或布局/隔离/噪声相关)?

Ćuk 有更好的选择(更便宜、更高效)来实现24V 输入至-4.2V/3A 连续输出转换器...我正在研究变压器或"直流隔离式"(m Ω)设计。

此致、

Nitish

P.S.当我在器件型号字段中输入 TPS55340EVM-148后、论坛被迫使用非隔离式直流/直流...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 未设置为创建负反激式输出、但由于它是隔离式的、正或负仅是相对于接地基准、因此您可以按照前面所述进行操作:Vout 连接到 GND、输出返回变为负输出轨。 请注意、仍然需要光耦合、并像原始电路中一样引用您的"负"输出电源轨。