This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:bq24640

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708447/bq24640-bq24640

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: BQ25570

在 BQ24640器件上、我可以使用 ISET 和感应电阻器设置的最低工作充电电流是多少?

我可以对其进行编程、使其充电电流为100uA 吗?

道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    您能给我更多有关您的应用的信息吗? 100uA 的充电电流似乎非常低。

    使用上面的公式、默认 RSR 值为10毫欧、这需要 Viset = 20uV。 这还意味着从 Vref 到 ISET 到 GND 的分压器需要165000的电阻比、这看起来并不实用、并且由于器件容差很容易出错。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    我有一个能量收集应用、因此我使用 CT 和太阳能来收集能量、但在某些情况下、由于它是可选的、因此未安装太阳能。 由于输入具有高达60V 的宽输入电压、因此太阳能收集使用了 LTC3129能量收集器件、而 CT 收集使用了 LTC3630A。 我有一个超级电容器充电器 LTC3225、用于对两个串联的60F 电容器进行充电和主动平衡。 LTC3630A 和 LTC3129的输出为5V、并为 LTC3225供电、但是、如果未安装太阳能选件、CT 只能收集1mA 电流。 在 CT 收集能量的低端条件下、它所能做的就是1mA、系统(处理器等)需要此电流才能运行(也许800uA)。 为超级电容器充电的剩余能量不多。 它们充电需要很长时间、但使用这些超级电容器充电器、它们不允许将充电电流设置为~100至200uA 的极低值。 因此、我唯一能想到的是使用分立式实现、例如在输出端具有串联电阻的 LDO 和由 FET 控制的另一个电阻器、以便固件更改充电电流、然后在该上还具有分立式有源超级电容器平衡器。  

    基本上、现在、如果 LT3225或可能还有任何其他超级电容器充电器部件尝试消耗的电流超过200uA、则5V 的 LTC3630A 输出电压将崩溃。 它没有类似 LTC3129的 MPPC 功能、由于其输出被下拉、因此行为要好得多、但至少 LTC3225的输入电压保持在~2.55V 的充电阈值以上。 但是、在某些情况下、需要的功率太多、无法为超级电容器充电。

    那么,长话短说… 我需要一种方法来限制仅实施 CT 时的电流。 如果 CT 中存在太阳能、它们可以处理低端充电

    希望这有道理。

    谢谢、

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Douglas、

    感谢您对应用的描述!

    100uA 的充电电流几乎低于我们的所有充电器所能提供的电流。 我 µA 您看看 bq25570、这是一款能量收集升压充电器、具有纳瓦级功率降压转换器、可提供<10 μ A 至高达110mA 的输出电流。

    bq25570还可与超级电容器配合使用、可维持高达5.1V 的输入电压、且输出电压范围为2-5.5V (但不确定电容器的额定电压是多少)。

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品