主题中讨论的其他器件: TPS798-Q1
各位专家:
我的 ME 检测 到有关 fb 引脚和输出的奇怪现象。 在 正常输入电压为24V 时、输出将变为2.5V、VFB 为0.18V 或接近0V。 在异常芯片上未检测到异常加热点或烧坏。 奇怪的是、VFB 电压异常。 在我们 将异常 TPS7A4701-EP 替换为新的 TPS7A4701-EP 后、它将正常工作。
连接了输入输出规格和 SCH。 请给我一些有关这方面的见解?
输入电压: |
24V |
输出电压: |
21.5V |
输出电流:μ A |
1.8mA |
正常 IC (CH2)的 Vout 电压设置图。
谢谢,
达信