This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:流经 FLT 引脚的最大电流是多少?

Guru**** 2556580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708082/tps92692-q1-what-is-the-maximum-current-through-flt-pin

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

流经此引脚的最大电流是多少?  数据表未提及此参数。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    内部开关的典型导通电阻为241欧姆。 /FLT 引脚用于指示微处理器或其他电路读取的故障。 您打算将其用于什么用途、以及您计划为其加载多少负载? 示例;1mA 意味着它只能下拉至0.241V 典型值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这一点、它是否具有最大灌电流限制? 这是客户提出的一个问题、他们 使用它通过连接到 Vref 的电阻器来指示故障指示灯。 他们希望知道流经该 FLT 引脚的特定最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    器件在0.150伏电压下针对 RDSon 规格进行了测试。 0.2伏应为最大值或0.83mA。

    此致、