This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820:TPS3820-33QDBVRQ1可用于监控5V 电源 如果是、是否存在其他隐藏的危险???

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708646/tps3820-tps3820-33qdbvrq1-can-be-used-to-monitor-5v-power-supply-if-yes-are-there-any-other-hidden-dangers

器件型号:TPS3820

降级器、

TPS3820-33QDBVRQ1可用于监控5V 电源 如果是、是否存在其他隐藏的危险???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    TPS3820-33可用于监控 数据表中的3.3V 电压轨、5V 电压轨或任何高于 VIT-(2.93V)的电压轨。 隐藏的危险是、当 VDD 降至典型值低于2.93V 时、此器件的3.3V 版本会跳闸/RESET 输出。 因此、如果使用该器件监测5V 电压轨、则5V 电压轨必须降至2.93V、才能触发输出。 现在隐藏的危险是、如果您需要5V 电压轨、而电压轨降至3.1V、电压轨肯定不是5V、但器件不会触发以告知您。 在我看来、有一个5V 版本的 TPS3820-50会在 VDD 降至4.55V 以下时触发、这更适合监控5V 电压轨。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael