This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34SQ-20AEV:LM3434

Guru**** 1791650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184818/lm3434sq-20aev-lm3434

器件型号:LM34SQ-20AEV
主题中讨论的其他器件:TPS92640TPS92641

我的设计中使用 LM3433器   件为测量正向电流的 LED 板供电、这些 LED 板具有蓝色 LED (I-E-0255)@ 5.506A、绿色 LED (I-E-0248)@ 5.486A、UV LED (I-E-0323)@ 2.496A 和红色 LED (I-E-0274)@ 5.498A]。 一次仅一个 LED 亮起。  LM3433现已停产、但我们的代理市场上有大量 LM3434、我们能否将其直接替换到设计中。  两个器件之间的形状和拟合看起来是相同的、但我确实看到有以下差异:

1。  

LM3433 -工作输入电压范围为-9V 至-14V、具有 LED 阳极

LM3434 -工作输入电压范围为-9V 至-30V、具有 LED 阳极

2.输出应用电路(数据表版本 SNVS535B–2007年10月–2008年3月修订)图2:

LM3433 为2A 至14A 输出

LM3434是20A 输出

从 LM3433迁移到 LM3434时、总体需要进行哪些设计更改。  我们的设计使用与 LM3433评估板相同的电路。

谢谢!