This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:下拉 EN 引脚

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, LP5912, TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185302/tps54821-pull-down-en-pin

器件型号:TPS54821
主题中讨论的其他器件: LP5912TPS74801

您好 TI 团队、

  我需要 通过 MCU 的一个 GPIO 来控制 TPS54821的 EN 引脚。 在读取7.4.1以进行使能控制之前、我将通过电阻器下拉 EN 引脚、以便 在 MCU GPIO 的高阻抗期间使 TPS54821保持关断。

  在7.4.1中、它请求使用 OD 或 OC 输出与 EN 引脚连接。 这是强制性的吗?  

  我无法理解由 OC 和 OD 栅极控制 EN 引脚的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系!

    我看不到使用下拉电阻器(默认禁用)并由 GPIO 端口控制的问题。

    只需确保 EN 引脚电压 符合数据表建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我发布此主题是为了更好地了解 EN 引脚如何与内部上拉电流源一起工作。

    请参阅数据表、TPS54821允许用户悬空 EN 引脚、从而通过内部上拉电流源启用该引脚。 然后...

    Q1:这些内部下拉电阻器或类似器件是否由该上拉电流源驱动、以便产生大于1.21V 的电压来激活直流/直流转换器? 这将有助于我计算1.21V/IP 的外部下拉电阻。 如果该值远小于1.21/IP、则当它没有其他电流源时、它将使 EN 保持低电平。  我能不能考虑外部下拉电阻器与内部下拉电阻器并联(I 应为高电阻器)。

    一旦 EN 引脚的逻辑"1"到达、将添加额外的 IH 以驱动更大的上拉电流。 然后...

    Q2:此 IH 的用途是什么?它如何影响 EN 引脚上的开/关控制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A1:是的、有一个缺省上拉电流源使 EN 引脚电压大于1.21V 来启用此器件。 一旦 EN 逻辑高电平、就 会像您说的那样添加 IH。

    A2:IH 设置迟滞窗口。 当 EN 上升和 EN 下降时、EN 阈值是不同的。  这是一种在 EN 电压接近阈值时避免器件重复打开和关闭的便捷方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到两个回复后、我们得到了更多信息。

    返回 原始帖子中的 OD 和 OC 问题。 与图22相同。 在 tps54821的数据表中、EN 连接到 PG OUT、这是一种无上拉的 OD 栅极。 我认为所有驱动能力都来自下游54821的上拉电流源、即 uA 级。  

    两 个 tps54821支持 OD 连接、PG 上没有上拉电阻器。 将其他直流/直流的 OD PG 连接到  tps54821的 EN 会怎么样? 这是 PG 引脚上的一个参数"输出高泄漏电流"、该参数共享由下游 tps54821提供的 uA 电平电流(PG 上无上拉电阻)。  

    我刚刚检查了 LDO tps74801和 lp5912的泄漏电流值、max 值高达1uA。  

    我不确定在没有外部上拉电阻器的情况下、当上游直流/直流/LDO 的 PG 请求 uA 电平或闭合值时、PG 引脚能够升高到1.21V。  

    与 PG 低电平状态的相同问题、但没有上拉电阻。 下游 EN 引脚提供的 uA 电平电流是否足以将上游 PG (无上拉)驱动为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不明白您的问题、是使用 GPIO 端口控制还是 tps74801/lp5912  PG-引脚控制? 请澄清您的实际顾虑、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 GPIO 控制问题、这是我在帖子中的另一个 OD/OC 问题。 这与第二个问题中的以下帖子类似:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657083/tps54821-tps54821-using-problem

     由于数据表中的图22、我完全相信它支持将两个 tps54821连接在一起。 如何将其他 PG (无上拉电阻器)连接到 tps54821的 EN? 就像 LDO tps74801和 lp5912一样、最大 PG 的高泄漏电流值高达1uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    米兰达将于今天稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意之前的帖子。 考虑到 tps74801 如此高的1uA PG 高泄漏电流、tps74801 PG 可能无法正确拉高(至 tps54821 EN 内部上拉电阻)。 不建议。

    如果您有更多问题、请告诉我。