This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:关于 VBOOT 和 RDS (on)的计算

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708596/tps54360-about-calculation-for-vboot-and-rds-on

器件型号:TPS54360

您好、E2E、

我尝试计算 VBOOT、结果为负值。

VIN=32V、VF=0.52V、FSW=130kHz、IB2SW=100uA。
->VBOOT=-0.5196V。

也许、我不能完全理解该公式。
您是否知道相同的案例或问题?

关于图1、VB2SW 为3V 和6V。
请告诉我运行条件。


此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试根据您的输入条件计算公式2、并得到4.43V 的 VBOOT 值。  

    您是否将130kHz 转换为 MHz? 同样、对于图1、该数据可能来自具有测试模式的开环条件测试仪、用于测量 Rdson。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 kHz 到 MHz 的转换仍然正确。 但是、TSW 有一个小的错误计算。 以下是修订版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请记住、IC 会将 VBOOT 钳位到6V。 因此、超过6V 的任何结果都应用作6V。