This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:PMOS 耐受电压/BATDRV

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185061/bq25713-pmos-withstand-voltage-of-batdrv

器件型号:BQ25713

你(们)好  

/BATDRV 在工作时始终输出 VSYS-10V。 当客户使用 p-mos 时,哪个绝对栅源电压为-10V,是否有任何方法可以降低该承受电压?  例如添加齐纳二极管或 分压电阻器?  

期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao、

    用-20V 栅源极电压额定值替换 P-FET 是否更容易? 齐纳二极管可能会增加功耗并产生一些副作用。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    p-mos 的选择在客户 的 Bom 中是固定的。 是否有添加 齐纳二极管或 分压电阻的建议方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao、

    您可以尝试在 BATFET 栅极和源极之间添加一个齐纳二极管。 它应该起作用。 我们没有在 工作台上尝试过这种方法。  

    此致、

    老虎