This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:正在考虑更换

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937, TPS7B83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186000/lm2937-considering-replacement

器件型号:LM2937
主题中讨论的其他器件: TPS7B83-Q1

尊敬的 TI 团队

 

我们正在考虑将 ADI 的产品"LT1121CST-5#PBF"替换为"LM2937IMP-5.0/NOPB"。

我是否理解它们是引脚兼容的?

 

此外、在整个工作 温度范围内使用"LM2937IMP-5.0/NOPB"时、

我知道确保1.0V 或更高的余量电压很重要、但这是正确的吗?

 

此致、

Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taroimo、

    正确、LM2937IMP-5.0/NOPB 与竞争对手器件引脚相同、您对余量电压的观察也正确。 但是、您是否了解过使用 TPS7B8350QDCYRQ1? 在整个温度范围内、这也是 P2P 和 VDO = 230mV。

    下面是规格的快速比较:

      LT1121. LM2937 TPS7B83-Q1
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.5. 0.15
    输入电压(最大值)(V) 36. 26 40
    输入电压(最小值)(V) 4.17. 6. 3.
    输出电压(最大值)(V) 30 15. 5.
    输出电压(最小值)(V) 3.75 5. 3.3.
    固定输出选项(V) 可调、3.3、5 5、8、10、12、15 3.3、5
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    25 57. 70
    噪声(uVrms) - 150 280
    精度(%) 3. 5. 1
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    420 500 160
    Iq (典型值)
    (mA)
    0.03% 2. 0.02
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    50 42. 77.1.

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

     

    感谢您的快速回复。

    我们还将考虑"TPS7B8350QDCYRQ1"

     

    此致、

    Taroimo