This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5922:NR/SS 引脚内部电容器和软启动时间定义

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708616/lp5922-nr-ss-pin-internal-cap-and-soft-start-time-definition

器件型号:LP5922

您好!

1) 1)从数据表的方框图中可以看出、CF 电容器似乎连接到 NR/SS 引脚。 当 NR/SS 引脚上未连接电容器时、电容器大小是多少? 我认为电容器会使软启动时间。

2) 2)如何定义启动时间? 例如、10%至90%周期。

此致、

渡宝文弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    正确的方法是、向 NR/SS 引脚添加外部电容器将调整软启动时间、如数据表第7.3.4节"可编程软启动和噪声降低"中的以下公式所示:

    该公式只是一个公式、用于计算在0V 至已知电压(VFB)范围内对电容器进行恒定电流充电所需的时间。  对于 LP5922、恒定电流为 VSS/nr = 0至 VSS/nr = VFB 的98%。  因此、软启动时间(启动时间)为 Vout = 0至 Vout =其调节电压的98%。

    我们没有内部 CNR/ss;因此、没有外部电容器的引脚上的任何电容都将是很小的寄生电容。

    非常尊重、

    Ryan