This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M-Q1:UA78M-Q1的 AEC-Q 报告

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185396/ua78m-q1-aec-q-report-of-ua78m-q1

器件型号:UA78M-Q1

大家好、

我的客户需要 UA78M-Q1的 AEC-Q100/200报告、但我们似乎没有这样的报告?

在数据表和质量、可靠性和封装数据下载页面中、我发现该器件仅属于汽车级。 这意味着它不符合 AEC-Q 等级? 如果是这种情况、您是否有任何引脚对引脚解决方案来替代  UA78M-Q1?

您能否帮助解释汽车等级与 AEC-Q 认证之间的关系? 谢谢!

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    一般来说、我们的汽车器件符合面向 ESD 和热应用的 AEC-Q100标准。 但是、这是一款较旧的器件、因此我将与我们的汽车团队产品营销专家一起帮助解决这一请求。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    UA78M-Q1符合汽车标准、即通过 了 AEC-Q100手册中列出的所有基于 AEC-Q100故障机理的应力测试资格。 这与具有"汽车额定值"相同。

    当提到与 AEC-Q100标准相关的"等级"时、这通常是指器件 的工作温度 范围。 可用等级为0、1、2和3、每个等级对应于工作温度范围。 请参阅 AEC-Q100手册 中标记为"第3页、共42页"的页面、了解可用器件等级及其对应的环境工作温度范围的完整列表。 该器件的"等级"由温度相关应力测试确定。 器件必须通过所有相关资质认证测试才能达到特定等级。

    UA78M-Q1符合1级标准、因此已通过 AEC-Q100手册中定义的所有相关1级认证。  

    该手册还详细介绍了必须通过的器件1级(以及其他等级)的具体测试、其中每项 UA78M-Q1测试的结果可在质量、可靠性、 和封装数据文档、 这里 是该器件的5.0V 版本、 这里 是该器件的3.3V 版本。

     

    简而言之、AEC-Q100认证表明该器件已通过一系列基于故障机理的应力测试认证、而"等级"只是这些认证范围内的一个子集。 UA78M-Q1符合汽车标准、额定等级为1。

    此致、

    Kelsey