This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086CS-5.0/NOPB 出现问题

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708772/problem-with-lm1086cs-5-0-nopb

主题中讨论的其他器件:LM1086

您好!

我的 LM1086CS-5.0/NOPB 有问题。

输出为5V、功耗为500mA (2.5W)。

当我在输入端施加15V 电压时,我在电源上读出15V (7W???)上的电流消耗为500mA

通常、我 的输入上的读数小于500mA。

可以帮帮我吗?

谢谢

Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    对于线性稳压器、Iin 等于 Iout 和 Ignd 之和。  因此、如果 LM1086的输出电流为500mA、则输入电流读数应略高于500mA。

    我注意到您尝试附加图像或文件。  请参阅以下内容、了解如何在 E2E 上插入这些内容:

    非常尊重、

    Ryan