This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:FLAGx 引脚额定值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3881, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708520/lm3881-flagx-pin-rating

器件型号:LM3881
主题中讨论的其他器件: LM3880

大家好、团队成员。

LM3881 kΩ 端子的上拉电阻器是否可以使用10k Ω 电阻器?

标志端子的电流额定值是多少? 它是否像 LM3880那样为50mA?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您看看图7 (标志电压和电流)。 对于 LM3881而言、10K Ω 可以正常工作、因为它仍然可以用10K Ω 驱动输出低电平。 但您需要检查 Flag 连接到的器件。 它是否具有内部上拉或下拉电阻器? 将有10公里的时间工作。

    此致

    Yihe