This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:在不使用电池的情况下进行 VSYS 负载调节

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708555/bq25890-vsys-load-regulation-without-battery

器件型号:BQ25890

大家好、

我是一名 FAE、为一些工业公司提供支持。

我的客户正在考虑使用 BQ25890、以便在不带电池的情况下可以与特定负载配合使用。

具体而言、他认为 VSYS 的电流为3.5A 左右。

然后,他提出了3个问题,如下所示

  1. 关于图5、此电池充电条件(CHG_CONFIG=启用且 Ce_=LO)吗?
  2. 在不使用电池的情况下增大 VSYS 时、您能否提供 VSYS 负载调节的数据?
  3. 只是为了确保理解
    在图6中、由于 VBAT 为4.2V、这意味着充电几乎是竞争对手、它几乎提供给 SYS 侧。
    是这样吗?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shayto、

    关于1、是的、充电 已启用、但如果 SYS 上存在电阻负载 、则曲线看起来相同、因为 VBAT=2.9V < SYSMIN=3.5V。

    关于2、在禁用充电的情况下、VSYS_SYSMIN+150mV 是典型值、其中 SYSMIN 可在3.0V 至3.7V 之间进行调节。  对于其他 SYSMIN 电压、此系统配置将类似于图中所示的 SYSMIN=3.5V 时的系统配置。  

    关于3、在图6中、VBAT>SysMin 是因为电池充满电、所以 VSYS = VBAT+50mV (典型值)。  对于 ISYS>0.5A、Q4 BATFET 完全导通。