This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:I#39;m 能够读取和设置寄存器#39;值、但我可以#39;t 使其充电

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183676/bq25180-i-m-able-to-read-and-set-registers-values-but-i-can-t-make-it-charge

器件型号:BQ25180

我一直在进行一个项目、使用 BQ25180充电 IC 为锂离子电池充电。 我在使充电过程正常工作方面遇到了一些困难。 我已经调试器件一段时间了、但似乎无法对其进行充电。 我可以读取和写入所有寄存器、以下是我的配置:

VBAT_CTRL_register 0X6E
ICHG_CTRL_register 0x47
CHARGECTRL0_register 0x2C
CHARGECTRL1_register 0x56
IC_CTRL_register 0x84
TMR_ILIM_register 0x4d
ship_RST_register 0x11
SYS_REG_REGISTER 0x40
TS_CONTRAL_REGISTER 0x0

我使用的电池具有以下特性:
标称电压:3.7伏
最大电压:4.35伏

下面是我的原理图:

在我的代码中、我将在伪代码中执行以下步骤:

ResetTroughFirmware();
Delay(1000);
SetMaxBatteryVoltageTo4.35();
SetChargeCurrentTo200mA();

我在 USB 端口后面有一个万用表、因此我可以测量通过它的功率。 它的测量值为9.5mA、这是我的系统使用的功率。 如果我取下电池、该值将保持在接近相同的值。

有什么建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    欢迎使用 E2E!

    感谢您提供配置。 您是否能够读取 STAT0和 STAT1寄存器并提供在其中可见的值?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    有更新吗?

    此致、

    Anthony Pham