This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1直流电流可达到或不达到4.5A

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706054/tps1h100-q1-tps1h100-q1-dc-current-can-reach-4-5a-or-not

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2H160-Q1

  尊敬的 E2E:

TPS2H160-Q1能否 在  100ms 内承受4A 峰值电流?  正常电流低于1A。

我查看数据表。  150°C Rdson = 280mΩ RθJA Ω=40.4°C/W。 非常感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    4A 峰值电流是否重复? 还是在上电时一个脉冲? 负载电容是多少? 如果器件处于饱和或线性区域、则存在差异。 如果 FET 处于饱和区且电流在100mS 期间调节为4A、则器件可能处于温度关断状态。 但是、如果负载是电阻性的、而不是电流限制、则应该没有问题。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是上电时的一个脉冲、负载是继电器。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我猜用于为继电器通电的电流限制高于4A、FET 在加电时处于线性区域 Vds = Ron x Iout。 这里没有问题。

    此致、Mahmoud