This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:清除配置

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708131/ucd90120a-clearing-configuration

器件型号:UCD90120A

是否有一种简单的方法可以使用 Fusion 工具来清除 UCD90120A 的存储配置。  客户正在开发编程脚本、并希望在已安装在电路板上且已编程的器件上尝试使用该脚本。 他们希望将 UCD 配置重置/清除为默认状态、然后测试编程脚本。  

也许可以使用 UCD3xxx 和 UCD9xxx 器件 GUI 中的数据闪存工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Fusion SW 连接到器 件后、打开要擦除的器件的配置、然后从"工具"下拉菜单中选择"清除配置"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Brad。 我没有看到该工具。
    作为替代、是否有方法可以使用 PMBus 脚本命令发送清晰的配置命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    Fuison GUI 可以导出数据闪存脚本文件(File->Export->data flash 脚本),其中包含按执行顺序访问数据闪存的所有命令。 如果客户不想使用保险丝 GUI 下载用户配置、则可以在脚本文件之后跟随任何 I2C 工具。

    开发您自己的程序脚本的目的是什么? 我建议在任何其他 stpes 之前查看数据闪存脚本文件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、
    我认为客户使用 Fusion 工具脚本导出、但正在考虑使用 PMBus 配置脚本方法。 他们希望有一种方法来清除此脚本中的任何先前配置。 似乎他们需要运行数据闪存脚本以包含初始闪存擦除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    PMBus 命令脚本不会直接调用数据闪存操作。 因此不包含相关命令。

    我始终建议使用数据闪存文件(十六进制或脚本文件)进行编程、以确保所有 IO 处于受控状态。

    此致

    Yihe