This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:分离轨电源

Guru**** 2510735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184451/tps54160a-split-rail-power

器件型号:TPS54160A

客户参考 SLVA369A、了解24Vin 至+/-15Vout/0.3A 的分离轨电源。

您能帮您查看下面的原理图吗? 我想、由于 NEG 轨有一个反相降压/升压拓扑、因此原理图上的 VIN 和 PGND 之间需要再连接一个10uF 电容器、对吧? 还有什么建议?

请查找其他信息。 以下内容:

原理图:

肖特基二极管:STPS2H100

耦合电感器:MSD1260 (150uH)

e2e.ti.com/.../msd1260.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为您的原理图中存在一些关于各种原因的混淆。   

    请将应用手册原理图与原理图进行比较。

    我随附了另一个可能有用的应用手册。

    是的、在 VIN 和 AGND 之间添加一个电容器是谨慎的。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../3022.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子。

    如果您需要其他帮助、可以打开新帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。  

    由于这是第一次设计 IBB、请 查找更新的原理图并进行审阅。  

    楔块电感器在应用中是否正常、就像我连接上一个螺纹一样?

    谢谢。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅随附的简化版原理图。

    电感器应该正常。

    谢谢