This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:稳定性要求

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708114/ucc28740-stability-requirements

器件型号:UCC28740

你好。 我正在尝试了解 UCC27840的稳定性要求。

数据表中提供了开环波特图、但数据表中明显没有任何有关反馈的其他信息。  

1:环路增益过零频率是随开关频率变化还是在内部限制为环路增益图中显示的频率?

2:根据数据表中给出的环路增益曲线、WEBENCH 中给出的光耦合反馈组件值对我来说毫无意义。 Ccomp1不够大、无法在1KHz 时干扰过零、即使电路增益过大也是如此。 我是否可以假设环路增益测量使用 VFB 引脚和初级侧变压器电压? WEBENCH 链接如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您的查询、应用工程师正在研究您的问题、并将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我看到在使用的低电流下、光耦合器的 CTR 非常低、从而解释了电路反馈增益看起来过高的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱安东尼

    感谢您告知我您已解决问题。

    此致、

    Mike