This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:[TPS40332]TPS40322无输出问题

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708096/tps40322-tps40332-tps40322-no-output-issue

器件型号:TPS40322

大家好、

好的、虽然我在 EN1/SS1引脚上遇到了异常、如下图所示、我们是否需要特别注意什么?  谢谢。

您能否帮助查看 TPS40322 原理图 并发表评论?谢谢。

输入电压:   12V (__LW_AT__典型值)Ω

输出电压:5V

Iout (最大值):40A

  

CH1:EN1/SS1,无负载测试

VDD 和 UVLO 波形

CH1:VDD、CH2:UVLO

CH1:HDRV1、CH2:LDRV1

CH1:HDRV1、CH2:LDRV1

通道2:输出电压

CH1:ILIM1 CH2:FB1

Sch 文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    什么是 Vout? 如果 Vout 为1.2V、则电阻分压 器(R621和 R622)的值不正确。

    VOUT 网络为+5VI、VSNS 连接到+5VRS。 什么是+5VRS?

    根据 R638和 R639值、当输入电压为12V 时、UVLO 电压应约为1.56V、但您的波形显示 UVLO 电压为4V。

    您可以进行双重检查吗?

    此外、您能否检查 BP6电压是否正常、引导电容器(C604和 C605)值是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    抱歉,我将 Vout 修改 为5V。

    BTW、R639 修改为38.2K、然后 UVLO 为3.5V   

    BP6为7.1V、图如下所示    


    +5VRS  是主板 上的遥感,、但我们正在测试 PCB 卡、因此 R643更改为 R646R648更改为 R649、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    fb1电压异常。 为什么存在大约80mV 的直流电压。

    您能否 检查 DIFFO1波形? 此外、您能否提供 SW1和 SW2波形?

    原理图看起来不错。  我怀疑问题与 BOM 错误或布局有关。 能否检查 AGND 和 PGND 是否短路?

    BTW、当 R639为38.2k 时、Vin 导通阈值为1.25V*(38.2k+100k)/38.2k=4.52V。 这是不合理的、因为 Vin 导通阈值应高于 Vout 并留有一定的裕度。

    谢谢