请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 您好!
你好。
我们的客户希望设计一个 PV 应用、这是一款具有1kV 输入和116V;2.5A 输出的高电压、高功率直流/直流转换器。
他在 TI 找不到任何建议/器件。 您是否有他可以使用的建议/示例原理图?
他能否使用 UCC28740或 UCC2871x 等 IC?
他需要设计方面的一些帮助。
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent