This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:两个输出短路检测?

Guru**** 2814315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708397/tlc5955-short-detection-of-two-outputs

器件型号:TLC5955

大家好、

我的客户正在开发具有数百个 LED 的 LED 阵列。 TLC 提供了一种检查 LED 是否正确连接(LOD 位)或一个 LED 是否短路(LSD 位)的方法。

现在、是否可以检测两个输出是否短路、例如由于焊球、即在两个输出短路且 两个 LED 在控制其中一个输出后亮起的情况下。

是否有办法生成 PWM 模式以检查两个引脚之间是否没有短路?

我很期待您的意见!

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    从有关 LSD 机器模式的数据表中可以看出、如果两个输出短路、则无法使用 LSD 检测到这种情况。

    从软件方面、您可以一次打开 OUTR0至 OUTB15并检查 LED 状态。 如果两个 LED 同时亮起、则表明这两个通道之间存在短路。

    请告诉我这是否能解决您的问题。
    谢谢。
    此致、
    Kenneth