This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:有关 BIAS 引脚的查询

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185835/tps22975-query-regarding-bias-pin

器件型号:TPS22975

您好!

我们能否将 Vin 和偏置引脚连接到相同的电压(3.3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    是的、您可以将 VBIAS 和 VIN 连接在一起;但是、请确保在 VBIAS > 2.5V 之前器件不会导通。

    此致、

    Kalin Burnside