This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC28704输出问题

Guru**** 2508325 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185403/ucc28704-ucc28704-output-issue

器件型号:UCC28704

降级器、

客户反馈、当他们使用 UCC28704 反激式电源时、输出电压为15V/1.2A、当负载较轻时、输出正常、当负载较重时、输出不稳定。

请帮助检查原理图是否正确。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的联系。  您能否在一张图片中提供输出电压、VDD、栅极(DRV)的波形?

    根据您提供的波形、似乎 FET 暂时停止开关、因此输出下降。 当 VDD 降至 UVLO 阈值(典型值为7.7V)以下时、会发生这种情况。 如果 VDD 反复下降并触发 UVLO、 则增加 CDD。 (计算可基于 UCC28704 Excel 设计计算器)

    您还可以提供辅助绕组吗? (Np:Ns:Na)

    提前感谢。