This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:当输入电压达到~3.5V-3.7V 时、TPS63051RMWT 烧毁

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707974/tps63051-tps63051rmwt-burns-out-when-input-voltage-comes-to-3-5v-3-7v

器件型号:TPS63051
主题中讨论的其他器件:CC3200MOD

大家好、在 组件的用例下面、需要有关 TPS63051RMWT 直流/直流转换器实施的帮助。  

因此、遗憾的是、当输入电压达到~3.6V 时、芯片会烧毁!

有人知道会发生什么情况、这种实现可能对该直流/直流转换器不是很好。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evgeny、

    您能否分享一下在哪种负载条件(Iout)下会发生这种情况?
    "输出电压达到3.6V"意味着什么? 高于或低于3.6V 是否正常?
    D1的原因是什么?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好、最大输出电流为250mA、输出电压为3.3V、  

    我是说、当输入电压达到~3.6V 时、芯片烧毁、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evgeny、

    "烧毁"表示器件在之后损坏、对吧?

    请检查添加另一个输出电容器时问题是否消失。 由于直流偏置效应、此器件的最小电容为10uF、而您的10uF 电容器在3.3V 时具有较低的电容。 输出电容过低会导致直流转换器振荡。

    为什么在输出端添加肖特基二极管?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、是的、正确、器件在之后损坏、输入接地电阻为~2-3欧姆、短路。
    我将再添加一个10uF 电容器进行输出、并让您知道会发生什么情况。
    关于二极管、我在板上还有一个3.3V 电源用于对 CC3200MOD 进行编程、因此为了避免损坏器件、我添加了二极管。

    BR、
    Evgeny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、再添加一个电容器没有帮助、器件损坏了、但电压更高、约为~4.1V
    (我添加了22uF 电容器)

    BR、
    Evgeny