This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:提供5V/500mA 输出的最小输入电压是多少

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708078/tps63020-what-is-minimum-vin-to-deliver-5v-500ma-output

器件型号:TPS63020

大家好、

您能否帮助检查此器件在输入电压低至1.5V 时是否能够提供5V/500mA 输出? 如果不是、维持5V/500mA 输出的最小输入电压是多少? 为什么?

此致、

宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongjia、

    在这种情况下、最小输入电压为1.8V。
    输入电压不应低于1.8V。 该器件具有欠压锁定功能、可在 VIN 降至欠压锁定阈值(1.4V 至1.6V)以下时关断器件。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Julian!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjia、

    此外、您还可以查看 TPS63805、它支持低至1.3V 的 VIN。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Julian! 我会推荐给客户。