This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87561-Q1:LP87561-Q1

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708451/lp87561-q1-lp87561-q1

器件型号:LP87561-Q1

如何在无需 ADC 引脚监控这些输出的情况下监控输出引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bilal、

    感谢您的提问。 您是否可以更具体、按输出引脚、您是指稳压器输出还是特定稳压器输出? 我认为此器件有 PG、但我不是器件专家。 由于时区的原因、我指派了一位专家、他应该很快回答问题、但您希望监控的输出引脚更清晰可能会提供有用的信息、以便他们能够更好地回答问题。

    谢谢、此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    感谢您的回复。
    是的、我是指稳压器输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilal、

    LP87561具有内部过压/欠压监控和电源正常输出、可监控输出电压是否处于+50mV/-40mV (典型值)的电压窗口范围内

    这是您想要的吗?

    谢谢!

    此致、

    Tomi Koskela